Generar un token de SAS

Genere un token de SAS con la aplicación Device Explorer o la aplicación Azure IoT Explorer.
Requisitos previos
En el portal de Azure, obtenga la
IoT Hub connection string
. Para obtener más información, consulte https://devblogs.microsoft.com/iotdev/understand-different-connection-strings-in-azure-iot-hub/.
  • Para generar un token de SAS
  • Para generar un token de SAS con la aplicación Device Explorer:
    1. Descargue, instale y abra la aplicación Device Explorer desde https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-csharp/releases.
    2. En el campo relativo, inserte la
      IoT Hub connection string
      .
    3. Seleccione
      Update
      .
    4. En la ficha
      Management
      , si no se ha creado el dispositivo, seleccione
      Create
      .
    5. Seleccione
      SAS Token
      .
    6. Seleccione el dispositivo.
    7. Especifique el período de validez del token estableciendo la opción
      TTL (Days)
      .
    8. Seleccione
      Generate
      .
  • Para generar un token de SAS con la aplicación Azure IoT Explorer:
    1. Descargue, instale y abra la aplicación Azure IoT Explorer desde https://github.com/Azure/azure-iot-explorer/releases.
    2. En el campo sugerido, inserte la
      IoT Hub connection string
      .
    3. Seleccione
      Connect
      .
    4. Si el dispositivo no se crea, seleccione
      New
      .
    5. Seleccione el dispositivo.
    6. En la ficha
      Connection string with SAS token
      , en
      Primary Key
      , seleccione
      Symmetric key
      .
    7. Determine el período de caducidad del token (minutos) estableciendo la opción
      Set Expiration
      .
    8. Seleccione
      Generate
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal