Depurar el código

La inicialización del proceso de depuración es diferente para el NetLogic en tiempo de diseño y de tiempo de ejecución.
  1. Para depurar el código
  2. En Visual Studio o Visual Studio Code, en el modo de depuración, abra el NetLogic que desea comprobar.
  3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Si NetLogic está en tiempo de ejecución, seleccione
      Start Debugging
      o pulse
      F5
      .
    • Si NetLogic está en tiempo de diseño, en
      FactoryTalk Optix Studio
      , haga clic con el botón derecho en un NetLogic y seleccione un método para la ejecución.
  4. Depure el código.
    Para obtener más información acerca de la depuración en Visual Studio, consulte Primer vistazo al depurador de Visual Studio (Windows) | Documentación de Microsoft.
    Para obtener más información sobre cómo depurar en Visual Studio Code, consulte Depuración en Visual Studio Code.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.