Crear un cliente OPC UA
Cree un cliente OPC UA que capture las traducciones y los paneles del proyecto Servidor y rellene el proyecto Cliente con ellos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaOPC-UAy seleccione .
- EnPropiedades, configure el cliente OPC UA:
- EstablezcaSincronizar los ID de nodo al iniciarenTrue.
- EstablezcaURL de punto de conexión del servidorcon el valor de la propiedadURL de punto de conexióndel servidor OPC UA.CONSEJO: El valor de la propiedadURL de punto de conexiónse establece durante la configuración del servidor OPC UA. Consulte Crear un servidor OPC UA.
- En el panelPropiedades, agregue ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1:
- Junto aConfiguraciones de tiempo de ejecución, seleccione .
- EnConfiguraciónDeTiempoDeEjecución1, cree un vínculo dinámico entre elNodo de destino localy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaNodo de origen remotoen/Objects/.ServerProjectName/UI/Panels
- ServerProjectName
- Nombre del proyecto. Por ejemplo,ImportTranslationsServer.
- EstablezcaModo de sincronización de contenidoenImport only.
- EstablezcaIncluir nodo de origen remotoenTrue.
- EnPropiedades, agregue ConfiguraciónDeTiempoDeEjecución2:
- Junto aConfiguraciones de tiempo de ejecución, seleccione .
- EnConfiguraciónDeTiempoDeEjecución2, cree un vínculo dinámico entreNodo de destino localy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaNodo de origen remotoen/Objects/.ServerProjectName/Translations
- ServerProjectName
- Nombre del proyecto. Por ejemplo,ImportTranslationsFromAnotherProjectServer.
- EstablezcaModo de sincronización de contenidoenImport only.
Entregue su opinión