Agregar una imagen
Agregue una imagen al lienzo para insertar una imagen vacía y especifique la imagen que mostrará el objeto. Puede cambiar la imagen que muestra el objeto.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto o la carpeta que contendrá la imagen y seleccione .
- Haga doble clic en la imagen vacía que aparece en el lienzo.CONSEJO: Si cambia el tamaño de la imagen para ampliarla, aparece el mensaje "
.Haga doble clic para seleccionar una imagen" - EnSeleccionar archivo, seleccione la imagen que desea que se muestre y elijaSeleccionar.CONSEJO: Si el archivo no aparece enSeleccionar archivo, seleccioneImportar archivo(s)Importar archivo(s), seleccione el archivo que desee importar y elijaSeleccionar.
Entregue su opinión