Configuración de Push Agent para Azure IoT Hub

Un ejemplo de configuración de Push Agent para enviar y recibir datos con un agente Azure IoT Hub.
Propiedad
Valor
ClientId
MyDevice01
BrokerIPAddress
contoso.azure-devices.net
BrokerPort
8883
BrokerTopic
devices/MyDevice01/messages/event/
QoS
1
Azure Iot Hub no admite QoS de nivel 2. Si usa QoS de nivel 2, Azure Iot Hub cierra la conexión cada vez que se envía un mensaje.
UseSSL
True
CACert
ClientCert
ClientCertPassword
Username
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
Password
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal