- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio
Para agregar una biblioteca de .NET de terceros, utilice el panel
Explore solutions
.Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio
- Copie el ensamblaje de .NET de la biblioteca en la carpeta de proyectoProjectFiles/NetSolution.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir solución .NET.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- En Visual Studio, en el panelExplore solutions, haga clic con el botón derecho enDependencyy seleccioneUpdate reference.
- SeleccioneExaminary seleccione el ensamblado de 1.
- SeleccioneOK.
Entregue su opinión