Mostrar datos del registrador

Muestra los datos del registrador de datos y del registrador de eventos en una tabla.
Requisitos previos
Asegúrese de que el registrador de datos o el registrador de eventos estén configurados. Ver:
  1. Para mostrar datos del registrador
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Cuadrícula de datos
    .
  3. Seleccione el objeto
    Cuadrícula de datos
    para abrirlo en el editor.
  4. En
    Vista del proyecto
    , arrastre un objeto
    Registrador de datos
    o
    Registrador de eventos
    al objeto
    Cuadrícula de datos
    del editor.
    El objeto
    Cuadrícula de datos
    muestra los datos almacenados por el registrador en la base de datos.
  5. Para mostrar los datos actualizados en tiempo real durante el tiempo de ejecución, configure el método
    Actualizar
    o la propiedad
    Hora de actualización automática
    del objeto
    Cuadrícula de datos
    .
    CONSEJO: Normalmente, el método se asocia con un evento del objeto
    Botón
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.