Ejemplo de registrador de datos

Use este objeto para realizar muestreos de valores de una o varias variables a intervalos de tiempo regulares o a petición, y almacenarlos en una base de datos.

Caso de uso

Se usa para registrar y mostrar la tendencia de los valores de la variable a lo largo del tiempo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.