Configurar tipos de panel
Configure los tipos de panel para distribuir elementos de interfaz a través de varias páginas de la aplicación.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima deCarpeta1, seleccione e introduzcaPages
- Haga clic con el botón derecho enPagesy seleccione .Panel1 (type)aparece enPages.
- Pase el cursor por encima dePanel1 (type), seleccione e introduzcaPage.
- ConfigureAnchoen1060yHeighta500.
- ConfigureMargen izquierdoyMargen derechoen10.
- Haga clic con el botón derecho del ratón enPagesy seleccione cuatro veces.Se creanPage1 (type),Page2 (type),Page3 (type)yPage4 (type). CadaPage# (type)hereda sus propiedades dePage (type).CONSEJO: Cree interfaces de usuario coherentes heredando propiedades de los tipos de objeto primarios. Por ejemplo, si desea cambiar los márgenes dePage1 (type),Page2 (type),Page3 (type)yPage4 (type),edite las propiedades de margen dePage (type). La modificación se propagará a cadaPage# (type).
Entregue su opinión