- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Integrar la interfaz con NetLogics
Integre los NetLogics con la interfaz de la aplicación.
- EnVista del proyecto, expanda .
- Configure el botón Insertar datos aleatorios:
- EnVista del proyecto, seleccioneInsertButton.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
- Configure el botón Mostrar consulta en la etiqueta:
- EnVista del proyecto, seleccioneRunQueryButton.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
Entregue su opinión