Variables de alarma

Cada tipo de alarma tiene variables que puede vincular dinámicamente a la propiedad de un elemento gráfico. Cuando se alcanza el nivel configurado de un objeto gráfico y se produce la alarma, el objeto gráfico muestra el valor o el mensaje de la alarma configurada.
Por ejemplo, puede crear una alarma digital y vincular la propiedad
Activo
de un objeto gráfico como un diodo emisor de luz (LED) a la variable
Activo
de la alarma digital. Cuando la alarma se activa, el LED se enciende.  
Las variables disponibles dependen del tipo de alarma.
Variables de alarma
Variable de alarma
Descripción
Incluido en los tipos de alarma
Activa
Hace que el objeto gráfico esté activo
Todos los tipos de alarma
Reconocimiento automático
Reconoce la alarma sin que intervenga el usuario
Todos los tipos de alarma
Confirmación automática
Confirma la alarma sin que intervenga el usuario
Todos los tipos de alarma
Habilitada
Habilita la alarma
Todos los tipos de alarma
Límite alto
Indica que se ha alcanzado el límite alto del objeto gráfico
Tipos de alarmas exclusivas y no exclusivas
Límite muy alto
Indica que se ha alcanzado el límite muy alto del objeto gráfico
Tipos de alarmas exclusivas y no exclusivas
Variable de entrada
Introduce el valor del valor de entrada del elemento gráfico
Todos los tipos de alarma
Límite bajo
Indica que se ha alcanzado el límite bajo del objeto gráfico
Tipos de alarmas exclusivas y no exclusivas
Límite muy bajo
Indica que se ha alcanzado el límite muy bajo del objeto gráfico
Tipos de alarmas exclusivas y no exclusivas
Mensaje
Muestra el mensaje configurado cuando la alarma está activa
Todos los tipos de alarma
Valor de estado normal
Solo alarma digital
Tiempo de sondeo
Especificar la frecuencia con la que se sondea el estado de la alarma
Alarma de frecuencia de cambio exclusiva y alarma de frecuencia de cambio no exclusiva
Gravedad
Muestra la gravedad de la alarma
Todos los tipos de alarma
Valor de punto de ajuste
Alarmas de desviación del nivel exclusivo y de desviación del nivel no exclusivo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.