- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear la interfaz de la aplicación
Cree un botón y una etiqueta que modificará su texto al pulsar el botón.
- EnVista del proyecto, expandaUI.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenRun Script.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenOriginal label text.
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión