- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Devolver nodos conocidos
Utilice las API de C# para devolver objetos de C# que correspondan a los nodos OPC UA del proyecto.
Los objetos C# devueltos que corresponden a los nodos OPC UA del proyecto se inician desde los nodos para los que:
- Se conoce el nombre
- Se conoce el tipo del que se derivan los nodos OPC UA
La clase
IUANode
suministra las API. Las instancias de clase son puntos iniciales para buscar los nodos que se van a devolver.
IMPORTANTE:
Si hay varios nodos con el mismo nombre, es posible que se devuelva un nodo no deseado.
Entregue su opinión