- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
IUANode.FindNodesByType<T>()
Devuelve una lista C#
IEnumerable
que corresponde a la lista de todos los nodos secundarios del nodo en el que se invoca el método y del tipo especificado.
CONSEJO:
En Visual Studio y Visual Studio Code, la especificación del tipo exacto (
<T>
) mejora la finalización del código inteligente y facilita la identificación de errores al escribir el código.En tiempo de ejecución, resulta obvio si el nodo que se busca es del tipo solicitado. Si el nodo buscado no es del tipo solicitado, la API devuelve
null
.IEnumerable<T> FindNodesByType<T>();
Argumentos
- T
- Una clase C# IUANode, correspondiente a la clase de objeto C# que se va a devolver.
Retornos
- IEnumerable
- Una lista C# que contiene los nodos del tipo solicitado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una lista de todos los nodos de tipo
Motor
del proyecto:var motors = Project.Current.FindNodesByType<Motor>();
Entregue su opinión