Crear un NetLogic

Desarrolle un NetLogic de tiempo de diseño que cree etiquetas localizadas.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para crear un NetLogic
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (tipo)
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de diseño
    .
  3. Pase el cursor por encima de
    DesignTimeNetLogic1
    , seleccione
    Edit
    e introduzca
    CreateLocalizedLabels
  4. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  5. En el editor de código, edite
    public void Method1()
    de la siguiente manera:
    [ExportMethod] public void Method1() { String labelName = "
    MyLabelName
    "; Label myLabel = Owner.Get<Label>(labelName); if (myLabel == null ) { myLabel = InformationModel.Make<Label>(labelName); myLabel.LocalizedText = new LocalizedText(myLabel.NodeId.NamespaceIndex, "
    myKey1
    "); Owner.Add(myLabel); } else { Log.Warning("Label with name " + labelName + " already exists"); } }
  6. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal