Habilitar la representación de software acelerado
Si ejecuta la aplicación
FactoryTalk Optix Studio
o Aplicaciones FactoryTalk Optix
en un hipervisor de VMware®
, puede habilitar la representación de software acelerado de gráficos y vídeos.
IMPORTANTE:
Habilitar la representación de software acelerado puede afectar negativamente a la compatibilidad.
- En el sistema que ejecuta el hipervisor, enConfiguración de máquina virtualdeVMware, en la fichaHardware, seleccioneAcelerar gráficos en 3D.
- En el sistema Windows virtualizado, seleccioneIniciar, busque y abraVer configuración avanzada del sistema.
- EnPropiedades del sistema, en la fichaAvanzado, seleccioneVariables del entorno.
- EnVariables del entorno, enVariables del sistema, establezcaQT_OPENGLenangle.
- EnVariables del entorno, seleccioneAceptar.
- EnPropiedades del sistema, enRendimiento, seleccioneConfiguración.
- EnOpciones de rendimiento, seleccionePersonalizary quiteMostrar sombras bajo las ventanas.
- EnOpciones de rendimiento, seleccioneAceptar.
- EnPropiedades del sistema, seleccioneAceptar.
Entregue su opinión