Configurar opciones

Configuración global específica del software
FactoryTalk Optix Studio
.
La configuración global incluye el idioma que se muestra en la interfaz de usuario, la activación de los mensajes de registro, la activación de las funciones que se encuentra en desarrollo, el editor de código predeterminado de cualquier código NetLogic C#, la unidad de medición para longitudes físicas y configuraciones de control de versiones.
  1. En la barra de título de
    FactoryTalk Optix
    , seleccione la flecha desplegable tras
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    y seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. En
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Optix Studio
    y rellene:
    • Idioma y configuración regional
      . Seleccione el idioma de la interfaz de usuario.
    • Nuevo idioma de denominación de objetos
      . Seleccione el idioma utilizado para mostrar los nombres de los objetos en la información sobre herramientas de los nuevos objetos gráficos. Seleccione
      Inglés (Estados Unidos)
      o
      El mismo idioma que el IDE
      .
    • Modo avanzado
      . Activa los mensajes de registro avanzados que se muestran en el panel
      Salida
      . La selección del
      Modo avanzado
      y el reinicio de
      FactoryTalk Optix
      permite crear un proyecto
      En blanco
      sin contenido predeterminado en la página de inicio.
    • Mostrar resúmenes de funciones
      . Active las funciones de
      FactoryTalk Optix Studio
      que se encuentran en desarrollo y pueden crear inestabilidad en los proyectos.
    • Editor de código preferido
      . Establezca el editor de código predeterminado para cualquier código NetLogic C#.
    • Unidad de longitud física preferida
      . Establezca la unidad predeterminada de medición para las longitudes físicas.
    • Nivel de registro de FTOptix Studio
      . Establezca el nivel de registro máximo que se mostrará en los archivos de registro de datos y en el panel
      Salida
      :
      • Error
        . Mensajes de error.
      • Advertencia
        . Mensajes de advertencia.
      • Información
        . Mensajes de información.
      • Detallado 1
        . Mensaje detallado de primer nivel para la resolución de problemas.
      • Detallado 2
        . Mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
    • Estilo de fuente
      . Establezca el estilo de fuente de la interfaz de usuario solo en la versión de escritorio de
      FactoryTalk Optix
      . Acepte la familia de fuentes predeterminada
      Roboto
      o seleccione
      Sistema
      para utilizar la fuente predeterminada del sistema operativo.
    • Advertencias de seguridad
      . Active esta casilla para que vuelvan a aparecer las advertencias de C# sobre la ejecución de referencias de seguridad críticas si anteriormente ha seleccionado
      No mostrar esta advertencia de nuevo
      al ver el mensaje.
  3. Seleccione
    Control de versiones
    y, en
    Configuración del usuario de control de versiones
    , rellene:
    • Nombre de usuario
      . El nombre de usuario de la cuenta de usuario que ha iniciado sesión cuando se almacena un proyecto en un repositorio de control de versión.
    • Correo electrónico de usuario
      . La dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario registrada cuando un proyecto se almacena en un repositorio de control de versión.
    • En
      Proveedores de control de versiones e ID
      , en
      Seleccionar un proveedor
      , seleccione el proveedor que usará y elija
      Agregar identidad
      . Después de iniciar sesión con sus credenciales, el proveedor seleccionado aparece en
      Inicio de sesión de identidad del proveedor
      con el nombre de usuario del usuario que ha iniciado sesión.
  4. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal