Acceder a los nodos del proyecto

Acceder a los nodos del proyecto

Puede acceder a miembros de objetos de C#, nodos OPC UA, objetos NetLogic y alias de sesión.

Miembros de objeto C#

En C#, cada propiedad o método contenido en un objeto se define de forma genérica como un miembro del objeto. El nodo de proyecto coincidente
BrowseName
identifica a cada miembro.
CONSEJO: Para mostrar el
BrowseName
de una propiedad, pase el cursor por encima de su nombre en el panel
Propiedades
. Aparece una información sobre herramienta con el
BrowseName
, el tipo de datos y una descripción breve (si existe).
Para acceder a los miembros en orden jerárquico, utilice el punto.
En el siguiente ejemplo, la propiedad
Acceleration
del objeto
Motor
está establecida con el valor
123
.
Motor.Acceleration = 123;
En el siguiente ejemplo, se asigna el valor de la propiedad
Motor
del objeto
Speed
al valor de la variable de entero de C#
currentSpeed
.
int currentSpeed = Motor.Speed;

Nodos OPC UA de proyecto

Para acceder a un nodo en el modelo de información de C#, el nodo debe estar representado en NetLogic por un objeto C# correspondiente. Para obtener el objeto C# coincidente, puede utilizar estas API:
Para hacer referencia a los nodos OPC UA de las propiedades de un nodo con tipo, el nombre de la propiedad C# coincidente está formado por la
BrowseName
de la propiedad a la que se agrega el sufijo de
Variable
. En el siguiente ejemplo se muestra un vínculo dinámico establecido en la propiedad
Text
de una etiqueta mediante API a través del acceso al nodo de propiedades representado por
TextVariable
.
Label1.TextVariable.SetDynamicLink(speedValue);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal