- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Integrar NetLogic con la interfaz
Configure los elementos de la interfaz para mostrar el panel oculto solo si un usuario inicia sesión.
- Configure el botón de inicio de sesión:
- EnVista del proyecto, seleccioneLoginButton.
- EnEventos, haga doble clic en el valor del campoPerformLoginMétodoy seleccione .
- EnInputArguments, cree vínculos dinámicos entre:
- usernamey .
- passwordy .
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos. - Junto aSetOutputMessageMétodo, seleccione.Eliminar
- Agregue y configure la etiqueta del mensaje:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enFormularioDeInicioDeSesióny seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaMessageLabel
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Haga clic con el botón derecho enLoginFormOutputMessage, seleccioneEliminary seleccioneEliminar.
- Configure usuarios:
- Agregue un usuarioAdminy establezca la contraseña enAdmin.Consulte Agregar un usuario.
- EnVista del proyecto, seleccioneFormularioDeInicioDeSesión (type).
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadUsuariosy la carpetaUsuarios.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Agregue y configure el botón de cierre de sesión:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escribaLogout.
- EnPropiedades, establezcaTextoenLogout
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
- EnArgumentos de entrada, establezcaUsernameenUser.
- Junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
- EnArgumentos de entrada, cree un vínculo dinámico entreNewPanely .
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión