- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Kombinationsfeld-Modus
Wählt aus, wie der Text im ausgewählten Kombinationsfeld-Element angezeigt werden soll
- BrowseName
- ComboBoxModeEnum
Werte
Wert | DisplayName | Beschreibung |
---|---|---|
0 | Normal | Der Text wird angezeigt und kann nicht bearbeitet werden |
1 | Normal mit Textsuche | Der Text wird angezeigt und der Benutzer kann für die Suche nach einem Element Text eingeben |
2 | Bearbeitbar | Der Text wird angezeigt und kann vom Benutzer bearbeitet werden |
Rückmeldung geben