Datenlogger hinzufügen
Konfigurieren Sie einen Datenlogger, um Variablenwerte in einer Datenbank zu protokollieren.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Dashboardseite öffnen
- Wählen Sie im Editor die OptionDatenlogger konfigurierenaus.
- Wählen SieNeue Datenloggeraus.
- (Optional) Geben Sie inNameden Namen für den Datenlogger ein.
- Wählen Sie imAbtastmodusentweder:
- Keine. Tastet Variablen ab, indem die Protokollmethode aufgerufen wird.
- Periodischzum Abtasten aller überwachten Variablen: Legen Sie inAbtastdauerdas Intervall zwischen zwei Abtastungen in Stunden mit Millisekundengenauigkeit ein.
- Wertänderungzum Abtasten aller überwachten Variablen, bei denen sich die Werte gegenüber der vorherigen Abtastung und in derAbfragezeitgeändert haben. Legen Sie das Intervall zwischen zwei Abtastungen in Stunden mit Millisekundengenauigkeit fest.
TIPP:Wenn Sie einen Datenlogger verwenden, bei dem für die StichprobenzeitWertänderungund SieAbfragezeitkonfigurieren, wird das Tag mit der angegebenen Frequenz überwacht. Wenn sich der Wert zwischen zwei Messungen ändert, wird in der Datenbank ein neuer Datensatz hinzugefügt.Wenn eines der vom Datenlogger abgerufenen Tags auch auf anderen Steuerelementen wie beispielsweise auf der Benutzeroberfläche verwendet wird, hängt dieAbfragezeitvon der Eigenschaft „Abfragezeit der dynamischen Variable“ der PresentationEngine ab. Bei Vorhandensein mehrerer Abfragezeiten wird die schnellste dieser Abfragezeiten verwendet. - Wählen SieWeiteraus.Die MeldungDer Datenloggerwird angezeigt.namewurde erfolgreich erstellt
- Wählen SieWeiteraus.
- Wenn es für den Logger keine Datenbank gibt, erstellen Sie eine:TIPP: Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Datenbank klicken undDuplizierenauswählen. Das Duplizieren einer Datenbank ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie eine Datenbank erstellen möchten, die auf einer vorhandenen Datenbank basiert.
- Wählen SieNeue Datenbankaus und füllen Sie dann die nachstehenden Felder aus:
- Name. Ein Name für die Datenbank.
- Typ. EntwederEingebettetoderODBC-Verbindung.
- Wählen SieWeiteraus.
- Legen Sie die Datenbankeigenschaften fest.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen Sie die Datenbank für die Speicherung der Loggerdaten und danachWeiteraus.
- Wählen Sie die zu protokollierenden Variablen aus und dannWeiteraus.TIPP: Sie können mithilfe des Suchfelds Variablen ausfindig machen.
- Wählen SieBeendenaus.
Datenlogger
Rückmeldung geben