Grafikobjekte hinzufügen
Fügen Sie einen Schalter, ein Drehfeld und LED-Objekte zu Page1 Ihrer Anwendung hinzu.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufPage1 (type).Die leere Page1 wird im Editor auf einer separaten Registerkarte angezeigt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPage1 (type)und wählen Sie .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPage1 (type)und wählen Sie .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPage1 (type)und wählen Sie .
- Ordnen Sie die Objekte im Editor nach Ihren Wünschen an.
Angeordnete Grafikobjekte

Rückmeldung geben