Schnellstartprojekt

Entwicklung, Kompilierung und Ausführung eine Beispiel-HMI-
FactoryTalk Optix-Anwendung
für die Demonstrierung der Möglichkeiten von
FactoryTalk Optix Studio
.
TIPP:
  • Testen Sie Ihre Anwendung durch Auswahl von
    Ausführen
    , damit Ihr Projekt unter Verwendung des Client-Emulators auf Ihrem Entwicklungscomputer ausgeführt wird.
  • Speichern Sie Ihre Änderungen regelmäßig durch Drücken von
    S
    oder die Auswahl von
    Speichern
    in der Symbolleiste.
  • Sie können das fertige Projekt herunterladen, entpacken und öffnen, um seine Komponenten und Einstellungen zu untersuchen: QuickStart.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Konfigurieren und kennzeichnen Sie das Hauptfenster:
    Leeres Hauptfenster mit benutzerdefiniertem Titel und Logo
  3. Konfigurieren Sie Bereiche und die registerkartenbasierte Navigation:
    Navigationsbereich mit leeren Bereichen
  4. Konfigurieren Sie dynamische Grafikobjekte:
    Bereich „Page1“ mit dynamischen Grafikobjekten
  5. Konfigurieren Sie Variablen und füge Sie Temperatursteuerelemente hinzu:
    Bereich „Page1“ mit dynamischen Grafikobjekten und Temperatursteuerelementen
  6. Konfigurieren Sie Rezepte:
    Bereich „Page4“ mit Rezepte-Editor
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal