Rezepte-Editor konfigurieren

Konfigurieren Sie den Rezepte-Editor, um Rezepte zur Laufzeit zu verwalten.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Suchen Sie in den nach
    Recipes Editor
    .
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    den
    Rezepte-Editor
    auf
    Page4 (type)
    in der
    Projektansicht
    .
  4. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
  5. Wählen Sie in
    Projektansicht
    die Option
    RezepteEditor1
    .
  6. Setzen Sie in den
    Eigenschaften
    die Option
    Horizontale Ausrichtung
    auf
    Strecken
    .
    Das Objekt passt zur Laufzeit seine Breite an den Container an.
  7. Wählen Sie in
    Projektansicht
    die Option
    RezepteEditor1
    .
  8. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Rezeptschema
    und
    ProjectName
    Rezepte
    Rezeptschema1
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    RezepteEditor1
    und wählen Sie
    Setup ausführen
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal