Controller-Variablen importieren

Konfigurieren Sie einen Kommunikationstreiber, um Beispiel-Tags (Controller-Variablen) aus einem Logix-Controller zu importieren.
TIPP: Anstatt Controller-Variablen aus einem Logix-Controller zu importieren, können Sie Variablen auch manuell erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Variablen erstellen.
Voraussetzungen
Laden Sie in der Logix Designer-Anwendung das Projekt LogixTags.ACD auf einen physischen Logix-Controller oder einen emulierten
FactoryTalk®Logix Echo
-Controller herunter. Versetzen Sie den Controller in den Ausführungsmodus.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von Logix Designer.
  1. So importieren Sie Controller-Variablen
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    aus.
  3. Wählen Sie im Editor die Option
    Kommunikation mit Geräten konfigurieren
    .
  4. Wählen Sie
    Neue Stationen
    .
  5. Wählen Sie
    RA EtherNet/IP-Station
    und dann
    Weiter
    .
  6. (Optional) Um die Controller-Tags im Online-Modus zu importieren, geben Sie in
    Route
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    ein und wählen Sie
    Weiter
    .
    TIPP: Weitere Informationen finden Sie unter RA EtherNet/IP-Treiber.
  7. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  8. Rufen Sie die Controller-Tags ab:
    • Um die Controller-Tags im Offline-Modus abzurufen, wählen Sie
      Durchsuchen
      und wählen Sie die heruntergeladene Datei
      LogixTags.ACD
      .
    • Um die Controller-Tags im Online-Modus abzurufen, wählen Sie den Umschalter
      Offline/Online
      , um ihn auf die Position
      Online
      zu stellen.
  9. Markieren Sie alle Controller-Tags und wählen Sie
    Weiter
    .
    Ausgewählte Tags im Online-Modus
  10. Wählen Sie
    Beenden
    aus.
In der
Projektansicht
sind die importierten Controller-Variablen im Knoten
ProjectName
CommDrivers
RAEtherNet/IPTreiber1
RAEtherNet/IPStation1
Tags
Controller-Tags
verfügbar. Merken Sie sich diese Position.
Importierte Controller-Variablen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal