RA EtherNet/IP-Treiber

Der
RA EtherNet/IP-Treiber
unterstützt den Import von Tags im Online- und Offline-Modus.

Controller-Tags

Der Logix-Treiber unterstützt die beiden Dateiformate
L5X
und
ACD
für den Import von Tags im Offline-Modus. Das Dateiformat von exportierten Tags hängt von dem jeweiligen Controller ab. Informationen dazu finden Sie im
Logix 5000™ Controllers Import/Export Referenzhandbuch
, Veröffentlichung
1756-RM014A
.
Für jede
Add-On Instruction
wird eine Struktur erstellt, die die lokalen Daten enthält. Eine importierte Struktur ist mit einem dynamischen Link vom Typ
Eingabe/Ausgabe
verbunden. Sie können die
Add-On Instruction
-Funktionsblöcke so verwalten, als wären sie ein vom Benutzer deklarierter Datentyp.
WICHTIG: Es liegt in der Verantwortung des Designers, die notwendigen Einschränkungen für die Steuerelemente festzulegen, an die er die Elemente anlegt, die in
ADD-ON
als
Read Only
oder
Output Parameters
deklariert sind.
Dieser Kommunikationstreiber unterstützt das Importieren von benutzerdefinierten Datentypen, die im Controller-Projekt definiert sind.

Controller-Unterstützung

  • Der RA EtherNet/IP-Treiber unterstützt die folgenden Controller-Familien:
    • ControlLogix®
      5560
    • Compact GuardLogix®
      5560
    • 1769-L35E und 1769-L32E
      CompactLogix
    • 1769-L35CR
      CompactLogix
    • 1768
      CompactLogix
    • 1768
      Compact GuardLogix®
    • ControlLogix®
      5570
    • GuardLogix®
      5570
    • CompactLogix
      5370
    • ControlLogix®
      5580
    • CompactLogix
      5380
    • Compact GuardLogix®
      5370
    • GuardLogix®
      5580
    • Compact GuardLogix®
      5380
    • CompactLogix
      5480
NOTIZ: Der Treiber unterstützt die Logix-Firmware-Versionen V20, V24, V28 und höher. Allerdings unterstützen nicht alle Logix-Versionen alle Controller und Controller-Familien.
NOTIZ:
  • 5560 Redundancy v20 unterstützt nur den IP-Adressentausch.
  • 5570 Redundancy v20 und höher unterstützt nur den IP-Adressentausch.
  • 5580 Redundancy v33 und höher unterstützt nur den IP-Adressentausch.

Controller-Variablen

Die Kategorie
Controller
im dynamischen Link-Browser zeigt die Variablen an, die sich auf den Rockwell Automation EtherNet/IP-Treiber beziehen. Binden Sie diese Variablen an Objekte in Ihrem Projekt, um Controller-Statusinformationen anzuzeigen.
Controller-Variablen
Variable
Typ
Definition
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Aktive Datenelemente
UInt32
Anzahl der aktiven Datenelemente, die vom Controller gelesen werden
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Aktivitätenzähler
UInt32
Anzahl der vom Controller empfangenen Kommunikationspakete
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Katalognummer
String
Die vom Controller ausgelesene Katalognummer
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Controller-Name
String
Der Name des Controllers
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Fehlgeschlagene Datenelemente
UInt32
Anzahl der aktiven Datenelemente, die derzeit nicht vom Controller gelesen werden konnten
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Hauptversion
UInt32
Die Hauptversion der Controller-Firmware
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Nebenversion
UInt32
Die Nebenversion der Controller-Firmware
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Modus
String
Der Betriebsmodus des Controllers. Mögliche Modi sind: Ausführung, Programm, Fehler, Remote-Ausführung und Remote-Programm.
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Optimierte Blöcke
UInt32
Anzahl der optimierten Datenblöcke, die zwischen dem Controller und dem HMI-Gerät gesendet wurden
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Pfad
String
Der Kommunikationspfad zum Controller
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Vorhanden
Boolean
Gibt an, ob sich der Controller im Netzwerk befindet
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Produktcode
UInt32
Der vom Controller ausgelesene Produktcode
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Produkttyp
UInt32
Der vom Controller gelesene Produkttyp
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Behebbare schwerwiegende Fehler
Boolean
Gibt an, ob der Controller einen behebbaren schwerwiegenden Fehlerzustand erkannt hat
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Behebbare geringfügige Fehler
Boolean
Gibt an, ob der Controller einen behebbaren geringfügigen Fehlerzustand erkannt hat
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Ausführungsmodus
Boolean
Gibt an, ob sich der Controller im Ausführungsmodus befindet
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Synchronisiert
Boolean
Gibt an, ob die Daten im Controller mit den Daten in der Laufzeitanwendung synchronisiert sind
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Synchronisierungsstatus
String
Der Synchronisierungsstatus des Controllers
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Nicht behebbare schwerwiegende Fehler
Boolean
Gibt an, dass der Controller einen nicht behebbaren schwerwiegenden Fehler erkannt hat
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Nicht behebbare geringfügige Fehler
Boolean
Gibt an, dass der Controller einen nicht behebbaren geringfügigen Fehler erkannt hat
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich
Lieferant
UInt32
Der vom Controller ausgelesene Lieferantencode
Schreibgeschützt
Neustart nicht erforderlich

Kommunikation

Um die Kommunikation mit einem Logix-Controller herzustellen, geben Sie die Eigenschaft
Route
des entsprechenden Objekts
Station
im folgenden Format
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
an.
Das 1756-CMEE Eingebettete Edge-Computing-Modul unterstützt das folgende Format
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
für den Zugriff auf die Controller-Tags direkt von der Backplane aus, ohne die EtherNet/IP-Konnektivität.
Verwenden Sie für eine mehrere Logix-Controller umfassende Routing-Konfiguration das folgende Format:
IP_Address
\Backplane\
Port
\
Address
\Backplane
Chassis_Slot_Number
. Wiederholen Sie bei Bedarf den folgenden Teil:
Port
\
Address
.
TIPP: Verwenden Sie zum Durchsuchen des Netzwerks und Bestimmen der
Route
-Werte die Option
FactoryTalk®Linx
.
Im folgenden Beispiel liest
OptixPanel
die Tags von der CPU des Logix-Racks 2. Die Eigenschaft
Route
des Objekts
Station
hat den folgenden Wert:
192.168.1.10\Backplane\2\A\192.168.2.3\Backplane\0
.
Zugriff auf einen Controller in einem anderen Netzwerk über die Backplane

Unterstützung von Ethernet-Kommunikationsmodulen

Sie können das EtherNet/IP-Brückenmodul 1756-ENET nicht mit dem
RA EtherNet/IP-Treiber
verwenden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal