Lösung für den Import von Übersetzungen ausarbeiten

Verwenden Sie die OPC UA-Kommunikation zum Import von Übersetzungen aus einem anderen Projekt.
Anwendungsbeispiel – Client, Anmeldeformular
Anwendungsbeispiel – Client, angemeldeter italienischer Benutzer
Anwendungsbeispiel – Client, angemeldeter amerikanischer Benutzer
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ImportTranslations.zip
Voraussetzungen
  • Erstellen Sie ein Server-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
  • Erstellen Sie ein Client-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
TIPP: Das Client-Projekt importiert Daten aus dem Server-Projekt.
  1. So arbeiten Sie das Serverprojekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
  4. So arbeiten Sie das Client-Projekt aus
  5. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  6. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
, um Server- und Client-Projekte mithilfe des Client-Emulators auszuführen, um Ihr Projekt zu testen. Um die Projekte auf einem Remote-Client auszuführen, wählen Sie Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal