Projekt erstellen

Ein Projekt enthält Elemente, mit denen eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
erstellt wird. Sie können entweder ein lokales Projekt oder ein Projekt von einem Remote-Speicherort aus erstellen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Projekt
    aus.
    Die Startseite wird geöffnet.
  2. Wählen Sie
    Neu
    aus.
  3. Um ein lokales Projekt zu erstellen, wählen Sie den Projekttyp: 
    • Standard
      . Erstellen Sie ein Projekt mit allen konfigurierten Kategorien und einem Hauptfenster in der
      Projektansicht
      .
    • OptixPanel
      . Erstellen Sie ein Projekt mit allen konfigurierten Kategorien und einem Hauptfenster in der
      Projektansicht
      , zusätzlich zu Folgendem:
      • Ein
        System
        -Objekt mit einem vorkonfigurierten
        FT Remote Access
        -Widget für die Anforderung des Zugriffs auf den FactoryTalk Remote Access-Server und die Unterstützung von der FactoryTalk Remote Access-Anwendung.
      • Ein Ordner
        SettingsWidgets
        , der die Widgets
        Netzwerkeinstellungen
        ,
        Geräteeinstellungen
        ,
        Datum und Uhrzeit
        und
        Anwendung laden
        enthält.
      • Ein Hauptfenster, das die Navigation zu den Standard-Widgets zur Laufzeit ermöglicht und anzeigt sowie eigenen Inhalt auf der Startseite des Fensters platziert.
      • Automatische Sprachumschaltung für Widgets.
      • Eine aktivierte virtuelle Tastatur
    Wählen Sie für die Erstellung eines leeren Projekts, das keinen Standardinhalt enthält,
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    und danach
    Erweiterter Modus
    aus. Startet Sie anschließend
    FactoryTalk Optix Studio
    neu und wählen Sie auf der Startseite
    Leer
    aus. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen einstellen.
  4. Geben Sie in
    Name
    den Namen des Projekts ein.
  5. Geben Sie in
    Speicherort
    den Pfad zum Projekt ein.
    Der Standardspeicherort ist C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects. 
  6. (Optional) Wählen Sie
    Versionskontrolle verwenden
    aus.
    Bei aktivierter Versionskontrolle können Sie den Status Ihres Projekts in einem lokalen Repository sichern und lokal durchgeführte Änderungen in ein Remote-Repository pushen.
    TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Ziffern, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  7. (Optional) Wählen Sie
    Geheime Schlüssel verschlüsseln
    aus, um Projektpasswörter, benutzerdefinierte Objekte mit einem Datentyp
    Password
    sowie die das Projektinformationsmodell repräsentierenden
    YAML
    -Dateien zu verschlüsseln.
    Um die Option
    Geheime Schlüssel verschlüsseln
    zu aktivieren, melden Sie sich bei
    FactoryTalk Hub
    an. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung geheimer Projektschlüssel.
  8. Geben Sie bei der Erstellung von Projekten unter
    Größe des Hauptfensters festlegen
    die Breite und Höhe des Hauptfensters an:
    • Wählen Sie
      Benutzerdefinierte Größe
      aus und geben Sie dann für eine neue benutzerdefinierte Fenstergröße die neue
      Breite
      und
      Höhe
      ein. Die benutzerdefinierte Standardfenstergröße ist 400 x 400 Pixel.
    • Wählen Sie eine vorkonfigurierte Fenstergröße aus.
    • Wenn Sie ein OptixPanel-Projekt erstellen, wählen Sie eine
      OptixPanel
      -Größe aus.
  9. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
  10. (Optional) Wenn Sie ein Projekt von einem Remotestandort aus erstellen, wählen Sie oben auf der Seite unter „Projektkonfigurationen“ die Option
    Remote
    aus und führen anschließend Folgendes aus:
    1. Remote-URL
      . Geben Sie hier die von Ihrem Systemadministrator bereitgestellte URL Ihres Remote-Repositorys ein, um das zu öffnende Remote-Projekt anzugeben.
    2. Speicherort
      . Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie die Änderungen speichern und übernehmen möchten, bevor Sie diese in das Remote-Repository pushen.
    3. Wählen Sie
      Öffnen
      aus.
      Wenn Sie bei
      FactoryTalk Optix
      angemeldet sind, müssen Sie die
      Remote-URL
      oder den
      Speicherort
      nicht kennen.
      Neues Projekt erstellen
      zeigt automatisch alle mit Ihrem GitHub-Konto zugänglichen potenziellen Repositorys und alle Remote-Projekte an, die Sie öffnen können.
      In der Statusleiste wird
      Projekt wird remote geöffnet
      angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
Das neue Projekt wird geöffnet. Wenn bereits ein vorhandenes Projekt geöffnet war, wird das Projekt in einer neuen Instanz von
FactoryTalk Optix
geöffnet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal