Optionen einstellen

Spezifische globale Einstellungen für die
FactoryTalk Optix Studio
Software.
Zu den globalen Einstellungen gehören die auf der Benutzeroberfläche angezeigte Sprache, die Aktivierung der Protokoll-Meldungen, die Aktivierung der in der Entwicklung befindlichen Funktionen, der Standard-Code-Editor für jeden NetLogic C#-Code, die Maßeinheit für physikalische Längen und die Einstellungen für die Versionskontrolle.
  1. Wählen Sie in der Titelleiste von
    FactoryTalk Optix
    den Dropdown-Pfeil nach
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    und wählen Sie
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    .
  2. Wählen Sie in
    FactoryTalk Optix Studio-Optionen
    die Option
    Optix Studio
    und schließen Sie den Vorgang ab:
    • Sprache und Gebietsschema
      . Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche.
    • Sprache für Benennung neuer Objekte
      . Wählen Sie die Sprache, in der die Objektnamen in den Tooltips für neue Grafikobjekte angezeigt werden sollen. Wählen Sie entweder
      Englisch (Vereinigte Staaten)
      oder
      Gleiche Sprache wie IDE
      .
      TIPP:
      Sie können für die unterstützten Sprachen spezifische Sonderzeichen und diakritische Zeichen in Objektnamen und Objekteigenschaften verwenden.
      Stellen Sie bei Verwendung von zur Laufzeit in Komponenten sichtbaren Sonderzeichen sicher, dass auf den Zielgeräten eine diese Sonderzeichen unterstützende Schriftart vorhanden ist. Siehe Schriftarten importieren.
    • Erweiterter Modus
      . Aktivieren Sie die erweiterten Protokollmeldungen, die im Bereich
      Ausgabe
      angezeigt werden. Durch Auswahl von
      Erweiterter Modus
      und Neustart von
      FactoryTalk Optix
      können Sie ein
      leeres
      Projekt ohne Standardinhalt auf der Startseite erstellen.
    • Funktionsvorschau anzeigen
      . Aktivieren Sie
      FactoryTalk Optix Studio
      -Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befinden und zu Instabilität in Projekten führen können.
    • Bevorzugter Code-Editor
      . Legen Sie den Standard-Code-Editor für jeden NetLogic C#-Code fest.
    • Bevorzugte Längeneinheit
      . Legen Sie die Standard-Maßeinheit für physikalische Längen fest.
    • FTOptix Studio-Protokollebene
      . Legen Sie die höchste Protokollebene fest, die in Datenprotokolldateien und im Bereich
      Ausgabe
      angezeigt werden soll:
      • Fehler
        . Fehlermeldungen.
      • Warnung
        . Warnmeldungen.
      • Info
        . Informationsmeldungen.
      • Ausführlich 1
        . Ausführliche Meldung der ersten Ebene zur Fehlersuche.
      • Ausführlich 2
        . Ausführliche Meldung der zweiten Ebene zur Fehlersuche.
    • Schriftschnitt
      . Legen Sie den Schriftschnitt für die Benutzeroberfläche nur für die Desktop-Version von
      FactoryTalk Optix
      fest. Akzeptieren Sie die Standardschriftfamilie
      Roboto
      oder wählen Sie
      System
      , um die Standardschriftart des Betriebssystems zu verwenden.
    • Sicherheitswarnungen
      . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine C#-Warnung über die Ausführung kritischer Sicherheitsreferenzen erneut anzuzeigen, wenn Sie beim Anzeigen der Meldung zuvor
      Diese Warnung nicht mehr anzeigen
      gewählt haben.
  3. Wählen Sie
    Versionskontrolle
    und geben Sie unter
    Benutzerkonfiguration der Versionskontrolle
    folgende Daten an:
    • Benutzername
      . Den Benutzernamen des angemeldeten Benutzerkontos, wenn ein Projekt in einem Versionskontroll-Repository gespeichert ist.
    • E-Mail-Adresse des Benutzers
      . Die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzerkontos, wenn ein Projekt in einem Versionskontroll-Repository gespeichert ist.
    • Wählen Sie unter
      Versionskontrollanbieter und -IDs
      in
      Anbieter auswählen
      den zu verwendenden Anbieter und wählen Sie
      Identität hinzufügen
      . Nach der Anmeldung mit Ihren Anmeldeinformationen wird der ausgewählte Anbieter unter
      Anmeldung mit Anbieteridentität
      mit dem Benutzernamen des angemeldeten Benutzers dargestellt.
  4. Wählen Sie
    Speichern
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal