Rezeptschema konfigurieren

Konfigurieren Sie ein Rezeptschema mit einem Assistenten.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    aus.
  2. Wählen Sie im Editor die Option
    Rezept konfigurieren
    .
  3. Wählen Sie ein bestehendes Rezept aus oder erstellen Sie ein neues Rezept:
    • So erstellen Sie ein Rezept:
      1. Wählen Sie
        Neues Rezept
        aus.
      2. Bearbeiten Sie
        Name
        .
      3. Vervollständigen Sie
        Zielknoten
        .
        Der Zielknoten definiert die Bestandteile des Rezeptschemas. Der Zielknoten kann ein beliebiger Projektknoten sein, der die gewünschten Variablen enthält.
        Zum Beispiel kann der Zielknoten Folgendes sein:
        • Der Ordner
          Modell
        • Ein Objekt innerhalb des Ordners
          Modell
        • Ein Knoten, der Variablen von einem oder mehreren Controllern enthält
        TIPP: Um in einem komplexen Projekt in mehreren Knoten enthaltene Variablen als Zutaten eines Rezeptschemas zu definieren, erstellen Sie ein eigenes Objekt im Ordner
        Modell
        und fügen darin Variablen hinzu. Erstellen Sie dann einen dynamischen Link zwischen den Variablen und den Zutaten. Wenn das Objekt als Zielknoten ausgewählt ist, ist die Auswahl der Zutaten des Rezeptschemas intuitiv, da nur die Variablen angezeigt werden, auf die im Objekt verwiesen wird.
      4. Wählen Sie
        Weiter
        aus.
    • So bearbeiten Sie ein vorhandenes Rezept:
      1. Wählen Sie ein vorhandenes Rezept aus.
      2. Bearbeiten Sie die Rezepteigenschaften.
    • So duplizieren Sie ein vorhandenes Rezept:
      TIPP: Das Duplizieren eines vorhandenen Rezepts ermöglicht es Ihnen, schnell ein neues Rezept auf der Grundlage des vorhandenen Rezepts zu erstellen.
      1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Rezept und wählen Sie
        Duplizieren
        .
      2. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Rezepteigenschaften.
  4. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  5. Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus oder konfigurieren Sie eine neue:
    • So verwenden Sie eine vorhandene Datenbank:
      1. Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus.
      2. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
      3. Wählen Sie
        Weiter
        aus.
    • So erstellen Sie eine Datenbank:
      1. Wählen Sie
        Neue Datenbank
        aus.
      2. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Felder
        Name
        und
        Typ
        .
      3. Wählen Sie
        Weiter
        aus.
      4. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
      5. Wählen Sie
        Weiter
        aus.
    • So duplizieren Sie eine verfügbare Datenbank:
      TIPP: Durch das Duplizieren einer vorhandenen Datenbank können Sie schnell eine auf einer vorhandenen Datenbank basierende Datenbank erstellen.
      1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine verfügbare Datenbank und wählen Sie
        Duplizieren
        aus.
      2. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
  6. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  7. Wählen Sie die zu verwendenden Rezeptparameter aus.
    TIPP: Sie können die in anderen Variablen eingebetteten Variablen (Parameter) mithilfe des Umschalter
    Verschachtelte Variablen
    ein- oder ausblenden. Mithilfe des Felds
    Suche
    finden Sie schnell die auszuwählenden Parameter.
  8. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  9. Überprüfen Sie die Einstellungen.
  10. Wählen Sie
    Beenden
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal