Rezepte-Editor konfigurieren

Sie fügen ein Rezepte-Editor-Widget durch Auswahl aus „Vorlagenbibliotheken“ und Bearbeitung dessen Eigenschaften hinzu.
TIPP: Sie können aber auch Ihre eigene Rezeptverwaltungslösung ausarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassung des Rezepte-Editors.
  1. So konfigurieren Sie einen Rezepte-Editor
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  3. In
    Vorlagenbibliotheken
    :
    1. Wählen Sie
      Widgets
      aus.
    2. Ziehen Sie den
      Rezepte-Editor
      in den Ordner
      UI
      in der
      Projektansicht
      .
    3. Wählen Sie
      Schließen
      aus.
  4. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf
    RezepteEditor
    .
    Im Editor wird die Widget-Vorschau angezeigt.
  5. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    von
    Rezeptschema
    ein
    Rezeptschema
    -Objekt aus.
  6. Lassen Sie die für die Zuweisung der Werte zu den Bestandteilen zur Laufzeit verwendeten grafischen Objekte und dynamischen Links in der
    Projektansicht
    automatisch konfigurieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das
    RezepteEditor
    -Objekt klicken und dann
    Setup ausführen
    auswählen.
Im Widget wird die Zutatenliste angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal