OPC UA-Client hinzufügen

Konfigurieren Sie einen OPC UA-Client für den Import von Knoten zur Entwurfzeit von einem OPC UA-Server.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    aus.
  2. Wählen Sie
    Kommunikation mit Geräten konfigurieren
    aus.
  3. Wählen Sie
    Neuer OPC UA-Client
    aus.
  4. (Optional) Bearbeiten Sie den Namen des OPC UA-Clients.
  5. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  6. Konfigurieren Sie unter
    Eigenschaften
    die Grundeinstellungen für den OPC UA-Client und wählen Sie dann
    Weiter
    aus.
    • Server-Endpunkt-URL
      . Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
    • Mindestsicherheitsmodus für Meldungen
      :
      • Keine
        . Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
      • Signatur
        . Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
      • Signatur und Verschlüsselung
        . Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
    • Mindestsicherheitsrichtlinie
      :
      • Keine
        . Der OPC UA-Client benötigt keine spezielle Sicherheitsrichtlinie.
      • Basic256Sha256
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie.
    • Client-Zertifikatdatei
      . Die öffentliche
      DER
      -Zertifikatdatei des OPC UA-Clients (X509v3).
      TIPP: Die Client-Zertifikatdatei muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      befinden.
    • Private Schlüsseldatei des Clients
      . Die private
      PEM
      -Schlüsseldatei des OPC UA-Clients kodiert mit ASCII Base64.
      TIPP: Die private Schlüsseldatei des Clients muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      befinden.
  7. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  8. Konfigurieren Sie den NodeSet-Import:
    • Um den NodeSet im Online-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter auf
      Online
      .
      TIPP: Der Online-Modus stützt sich auf den Wert
      Server-Endpunkt-URL
      des OPC UA-Client-Objekts. Wählen Sie
      Aktualisieren
      , um die vom OPC UA-Server veröffentlichten Knoten zu aktualisieren.
    • Um Tags im Offline-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter auf
      Offline
      und geben Sie in
      Dateipfad
      einen Pfad zur
      XML
      -Datei mit dem NodeSet an.
  9. Wählen Sie die zu importierenden Knoten aus und wählen Sie dann
    Weiter
    .
  10. (Optional) Für die Konfiguration eines weiteren OPC UA-Clients wählen Sie
    Anderes Gerät konfigurieren
    aus und wiederholen Sie den Vorgang.
  11. Wählen Sie
    Beenden
    aus.
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner
OPC UA
das konfigurierte OPC UA-Client-Objekt angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal