Den OPC UA-Client konfigurieren

Konfiguriert erweiterte Eigenschaften eines OPC UA-Clients.
Voraussetzungen
  1. So konfigurieren Sie den OPC UA-Client
  2. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    einen OPC UA-Client aus.
  3. Konfigurieren Sie in
    Eigenschaften
    die Einstellungen des OPC UA-Clients.
    • Ereignisse
      :
      • Keine
        . Überwacht keine Ereignisse.
      • Alle
        . Überwacht alle Ereignisse.
      • Alarme
        . Überwacht nur Alarmereignisse.
    • Knoten-IDs beim Start synchronisieren
      . Synchronisiert die NodeIDs der OPC UA-Knoten, die zur Entwurfszeit importiert werden. Synchronisieren Sie die NodeIDs mit denselben Knoten auf dem OPC UA-Server, mit dem sich der OPC UA-Client zur Laufzeit verbindet.
      TIPP: Wenn die Situation auf dem Server nicht bekannt ist, setzen Sie
      KnotenIDs synchronisieren
      beim Start auf
      Wahr
      .
    • Maximale Array-Länge
      . Die maximale Anzahl von Elementen in einem Array.
      TIPP: Wenn OPC UA-Clients unterschiedliche
      Maximale Array-Länge
      -Werte haben, wird der
      Maximale Array-Länge
      -Wert des ersten OPC UA-Clients auf alle Clients angewendet.
    • Server-Endpunkt-URL
      . Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
    • Serveridentität verifizieren
      :
      • Wahr
        . Akzeptiert das Zertifikat nur, wenn das Zertifikat vertrauenswürdig ist.
      • Falsch
        . Akzeptiert das Zertifikat vorübergehend, auch wenn das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist.
    • Angefordertes Veröffentlichungsintervall
      . Geben Sie das Aktualisierungsintervall für die Anforderung von Daten vom OPC UA-Server an.
    • Angefordertes Abtastintervall
      . Geben Sie die Abtastfrequenz für die Abfragedaten aus dem Feld an.
    • Laufzeitkonfigurationen
      . Fügen Sie Einstellungen für den Import und die Synchronisierung eines Serverknotens mit alle seinen untergeordneten Knoten hinzu und konfigurieren Sie diese.
      • Lokaler Zielknoten
        . Clientknoten zum Importieren des Serverknotens mit seinen untergeordneten Knoten.
      • Remote-Quellknoten
        . Pfad zum Serverknoten, ausgedrückt als Abfolge von Suchnamen, die durch "/" getrennt sind.
      • Inhaltssynchronisierungsmodus
        . Entweder:
        • Keine Synchronisierung
          . Importieren Sie nicht den Serverknoten oder synchronisieren Sie die Server- und Clientknoten nicht.
        • Nur Import
          . Importieren Sie den Serverknoten, synchronisieren Sie jedoch nicht die Server- und Clientknoten.
        • Werte importieren und synchronisieren
          . Importieren Sie den Serverknoten und synchronisieren Sie die Variablenwerte von Server- und Clientknoten.
        • Vollständige Synchronisierung
          . Importieren Sie den Serverknoten und synchronisieren Sie die Struktur und Variablenwerte der Server- und Clientknoten.
          TIPP: Sie können die
          Vollständige Synchronisierung
          nur verwenden, wenn der OPC UA-Server eine
          FactoryTalk Optix-Anwendung
          ist.
      • Remote-Quellknoten einschließen
        . Importiert die untergeordneten Knoten des Serverknotens.
      • Ereignis-Synchronisierung aktivieren
        . Zeigt die Ereignisse an, die vom Serverknoten im Client-Knoten, der unter
        Lokaler Zielknoten
        definiert wurden, generiert wurden.
      • Ereignistyp
        . Ereignistyp von Interesse aus den Ereignissen, die vom Serverknoten generiert wurden, der im
        Remote-Quellknoten
        definiert ist.
    • Gebietsschema-ID für Verbindung
      . Die für die Verbindung zu verwendende Gebietsschema-ID. Wenn diese Angabe leer ist, wird standardmäßig die Gebietsschema-ID des Projekts verwendet.
    • Mindestsicherheitsmodus für Meldungen
      :
      • Keine
        . Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
      • Signatur
        . Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
      • Signatur und Verschlüsselung
        . Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
    • Mindestsicherheitsrichtlinie
      :
      • Keine
        . Der OPC UA-Client benötigt keine spezielle Sicherheitsrichtlinie.
      • Basic256Sha256
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie.
    • Client-Zertifikatdatei
      . Die öffentliche
      DER
      -Zertifikatdatei des OPC UA-Clients (X509v3).
      TIPP: Die Client-Zertifikatdatei muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      befinden.
    • Private Schlüsseldatei des Clients
      . Die private
      PEM
      -Schlüsseldatei des OPC UA-Clients kodiert mit ASCII Base64.
      TIPP: Die private Schlüsseldatei des Clients muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      befinden.
    • Anwendungs-URI
      . Eine URI, die die Anwendungsinstanz global identifiziert.
    • Anwendungsname
      . Eine lesbare ID der Anwendungsinstanz, die nicht eindeutig sein muss.
    • Produkt-URI
      . Die URI, die die Software global identifiziert.
    • Typ der Benutzeridentität
      :
      • Anonym
        . Keine Informationen über den Benutzer verfügbar.
      • Benutzer/Passwort
        :
        • Benutzername
          . Name des Benutzers.
        • Passwort
          . Passwort des Benutzers.
      • Zertifikat
        :
        • Benutzerzertifikatdatei
          . Die öffentliche
          DER
          -Zertifikatdatei des Benutzers (X509v3).
          TIPP: Die öffentliche Zertifikatdatei des Benutzers muss sich im Ordner
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          befinden.
        • Private Schlüsseldatei des Benutzers
          . Die private
          PEM
          -Schlüsseldatei des Benutzers, kodiert mit ASCII Base64.
          TIPP: Die private Schlüsseldatei des Benutzers muss sich im Ordner
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          befinden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal