Schaltfläche zum Schließen der Anwendung erstellen
Erstellen Sie eine Schaltfläche, die die
FactoryTalk Optix-Anwendung
schließt.- Klicken Sie im FensterbereichProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben SieCloseApplicationButtonein.
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufClose application.
- Wählen Sie inEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Optionund danach aus.
Rückmeldung geben