Alarmmanager und Alarmzusammenfassung erstellen
Für die Anzeige wichtiger Informationen zu Alarmen im Projekt erstellen Sie die Widgets
Alarmmanager
und Alarmzusammenfassung
.- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteVorlagenbibliothekenaus.Vorlagenbibliotheken
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionWidgetsaus.
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionAlarm-Widgetsin einen Ordner im OrdnerUI.Alarmzusammenfassung# (type)undAlarmmanager# (type)werden jetzt im Ordner angezeigt.
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionSchließenaus.
- (Optional) Konfigurieren Sie im Editor die Eigenschaften der beiden Widgets.
Rückmeldung geben