Versionsverlaufsinhalte

Der
Versionsverlauf
zeigt alle Änderungen an, die für ein Projekt in ein lokales oder Remote-Repository übernommen wurden.
Beispielsweise kann der Inhalt im
Versionsverlauf
Folgendes enthalten:
Element
Name
Beschreibung
1
Benutzerinitiale
Der erste Buchstabe des Benutzers, der die Änderungen in das Repository übernommen hat.
2
Commit-Meldung und -Details
Der Commit mit der Beschreibung der Änderung sowie dem Datum und der Uhrzeit des Commits. Wählen Sie aus, um den Commit auszuwählen und die Änderungen im Commit anzeigen zu lassen.
3
Indikator für lokales oder Remote-Repository
Das Symbol gibt an, welches Repository den Commit enthält.
Lokaler Verlauf
zeigt an, dass sich der Commit im lokalen Repository befindet.
Remote-Verlauf
zeigt an, dass der Commit zum Remote-Repository gepusht wurde.
4
Änderungsdetails
Gibt eine Änderung des Commits im Vergleich zur vorherigen Version an. Erweitern Sie das Objekt, um die hervorgehobenen Werte anzuzeigen, die im Objekt geändert wurden.
5
Filter
Wählen Sie entweder
Alle
aus, um den gesamten Inhalt des Projekts anzuzeigen, oder
Updates
, um nur die Änderungen der ausgewählten Commits anzeigen zu lassen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal