Enumeration erstellen

Erstellt ein Enumerationsobjekt und definiert Enumerationsmitglieder im Editor.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der die Enumeration enthält, und wählen Sie dann
    Neu
    Alle
    Datentyp
    aus.
  2. Wählen Sie
    Enumeration
    und danach
    Auswählen
    aus.
    Unter dem Knoten wird jetzt
    Enumeration
    #
    angezeigt.
  3. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf
    Enumeration
    #
    .
    Im Editor wird der Enumerations-Editor angezeigt.
  4. Verwalten Sie im Editor die Enumerationselemente:
    • Um ein Element hinzuzufügen, wählen Sie
      Add
      und geben Sie Folgendes an:
      • Wert
        . Wert des Enumerationselements. Der Wert ist in der Regel eine fortlaufende Ganzzahl.
      • Anzeigename
        . Name des Enumerationselements.
      • Beschreibung
        . Zusätzliche Informationen über das Enumerationselement.
    • Um
      Wert
      ,
      Anzeigename
      oder
      Beschreibung
      zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle und geben einen neuen Wert ein.
    • Um ein Element zu entfernen, markieren Sie eine Zelle in der entsprechenden Zeile und wählen Sie
      Löschen
      .
  5. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Anzeigename
    und geben Sie den Anzeigenamen ein.
  6. (Optional) Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Beschreibung
    und geben Sie die Beschreibung ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal