Grafikobjekt animieren
Fügen Sie Zahlen- sowie sequenzielle oder parallele Animationseigenschaften für die Animierung eines Objekts hinzu und konfigurieren Sie sie.
- Wählen Sie in derProjektansichtdas zu animierende Objekt aus.
- Wählen Sie inEigenschaftenobenund anschließend eines der Folgenden aus:
- Zahlenanimation. Animierieren Sie Objekte durch Ändern des Werts in einen anderen Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
- Sequenzielle Animation. Animieren Sie Objekte mit einem einfachen Übergang im seriellen Modus.
- Parallele Animation. Animieren Sie ein Objekt mit einem einfachen Übergang im parallelen Modus.
TIPP: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaft klicken, die Animationen unterstützt, undauswählen. - Konfigurieren Sie die Animationseigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter Animationseigenschaften.
Animieren
Rückmeldung geben