Animationseigenschaften

Konfigurieren Sie Animationen, indem Sie die Animationseigenschaften bearbeiten.

Zahlenanimation

Eine einfache Animation, die auf der Änderung eines Variablenwerts über eine bestimmte Zeit basiert
Eigenschaft
Beschreibung
Von
Startwert des Bereichs
Bis
Endwert des Bereichs
Dauer
Die Dauer der Animation in Millisekunden.
Interpolation
Typ der Interpolation, wenn sich der Animationswert ändert
Ziel
Zielknoten der Animation
Wird ausgeführt
Boolescher Wert
Wiederholungen
Anzahl der aufeinanderfolgenden Animationswiedergaben. Der Wert
-1
legt eine kontinuierliche Wiedergabe der Animation fest.

Sequenzielle Animation

Gruppen von Animationen, die in einer sequentiellen Reihenfolge ausgeführt werden
Eigenschaft
Beschreibung
Wird ausgeführt
Boolescher Wert
Wiederholungen
Anzahl der aufeinanderfolgenden Animationswiedergaben. Der Wert
-1
legt eine kontinuierliche Wiedergabe der Animation fest.

Parallele Animation

Gruppen von Animationen, die in einer parallelen Reihenfolge ausgeführt werden
Eigenschaft
Beschreibung
Wird ausgeführt
Boolescher Wert
Wiederholungen
Anzahl der aufeinanderfolgenden Animationswiedergaben. Der Wert
-1
legt eine kontinuierliche Wiedergabe der Animation fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal