Rolle einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen
Weisen Sie Benutzern und Gruppen Rollen zu, um eine Hierarchie von Rollen mit zugewiesenen Rechten und Privilegien zu erstellen.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteund danachDashboardseite öffnenBenutzer und Gruppen verwaltenaus.
- Auf der Seite „Dashboard“ führen Sie eine der Aktionen aus:
- Ziehen Sie unterRolleneine Gruppe auf einen Benutzer unterBenutzeroder eine Gruppe unterGruppen. Sie können einen Benutzer oder eine Gruppe auch auf eine Rolle ziehen. Halten Sie dieUmschalt- oderStrg-Taste gedrückt, um einen Elementeblock bzw. nicht zusammenhängende Elemente auszuwählen und zu ziehen.
- Wählen Sie eine oder mehrere Rollen, wählen SieZu Benutzern oder Gruppenzuweisen, wählen Sie die Benutzer und Gruppen und wählen Sie dannAnwenden.
TIPP: Neben einer Gruppe oder Rolle, die bereits einer Rolle zugewiesen ist, wirdangezeigt. Sie können die Rolle in der
Projektansichteinem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen, indem Sie die Rolle in derProjektansichtauf den Benutzer oder auf die Gruppe ziehen.
Die Rolle wird auf der Seite „Dashboard“ als dem Benutzer oder der Gruppe zugewiesen angezeigt.
Rückmeldung geben