Änderungen in einem lokalen Repository übernehmen

Speichern Sie Änderungen an einem Projekt, um Änderungen nur auf dem lokalen Computer zu speichern. Gespeicherte Änderungen werden nicht in einem Repository gesichert. Übernehmen Sie Änderungen, damit die Änderungen im lokalen Repository gesichert werden, das sich im Projektordner auf dem lokalen Computer befindet.
  1. Wählen Sie
    Speichern und übernehmen
    aus.  
  2. Wenn die Versionskontrolle nicht konfiguriert ist und die Meldung erscheint: „Sie müssen in den FactoryTalk Studio-Optionen einen Benutzernamen und eine E-Mail-Adresse konfigurieren, bevor Sie ein Commit durchführen können“:
    1. Wählen Sie in der Titelleiste von
      FactoryTalk Optix Studio
      die Option
      FactoryTalk Optix Studio-Optionen
      .
    2. Wählen Sie
      Versionskontrolle
      .
    3. Geben Sie unter
      Benutzerkonfiguration der Versionskontrolle
      in
      Benutzername
      Ihren Benutzernamen ein.
      TIPP:
      Benutzername
      ist der Name, der neben den Commits angezeigt wird, wenn Sie
      Verlauf anzeigen
      für ein Projekt öffnen. Im Verlauf werden Ihre Commits mit dem Anfangsbuchstaben Ihres Benutzernamens identifiziert.
    4. Geben Sie in
      E-Mail-Adresse des Benutzers
      Ihre E-Mail-Adresse ein.
    5. Wählen Sie
      Speichern
      .
  3. Geben Sie in
    Speichern und übernehmen
    in
    Commit-Meldung
    eine Beschreibung der Änderungen ein, die Sie übernehmen.
  4. Wählen Sie
    OK
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal