MotorPanel-Instanzen erstellen

Instanziierung des MotorPanel-Typs und Erstellung der erforderlichen dynamischen Links.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der
    Projektansicht
    auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann zweimal
    Neu
    MotorPanel
    aus.
    Unter
    MainWindow (type)
    werden jetzt
    MotorPanel1
    und
    MotorPanel2
    angezeigt.
  2. Wählen Sie
    MotorPanel1
    aus und erstellen Sie dann in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    MotorAlias
    und
    ProjectName
    Modell
    Motor1
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. Wählen Sie
    MotorPanel2
    aus und erstellen Sie dann in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    MotorAlias
    und
    ProjectName
    Modell
    Motor2
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Basierend auf den Werten von
MotorAlias
werden die Werte für
MotorExt
automatisch festgelegt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal