Stylesheet auf einen Bericht anwenden

Mithilfe der Eigenschaft
StyleSheet
eine Instanz des für die Anwendung auf den Bericht ausgewählten Stils angeben.
Die Maßeinheiten in Berichten sind in den
FactoryTalk Optix Studio
-Optionen angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen einstellen. Die von Ihnen für ein Projekt ausgewählte Sprache bestimmt die Standardmaßeinheit. Wenn Sie z. B. für die Sprachoption
en-US
festlegen, verwendet
FactoryTalk Optix Studio
als Standardmaßeinheit für Berichte Zoll.
  1. Wählen Sie in der
    Projekt
    ansicht
    ein
    Bericht#
    -Objekt aus.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    in
    StyleSheet
    den Dropdown-Pfeil aus, um das Stylesheet auszuwählen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal