Animiertes Seitenmenü entwickeln

Verwenden Sie eine Wertänderungsanimation, um ein Seitenmenü nahtlos ein- und auszublenden.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
AnimateSideMenu.zip.
Beispiel für ein Seitenmenü
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal