Schlüssel-Wert-Konverter erstellen

Erstellen Sie einen Konverter, der boolesche Werte in lokalisierten Text konvertiert.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Konverter
    und wählen Sie
    Neu
    Schlüssel-Wert-Konverter
    aus.
  2. Doppelklicken Sie auf den Konverter.
  3. Legen Sie im Editor die folgenden Werte fest:
    Schlüssel
    Boolean
    Werte
    String
    True
    True
    False
    False
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal