Optimiertes SVG-Bild erstellen

Voraussetzungen
Laden Sie das Bild star_rectangle.zip herunter.
  1. So erstellen Sie ein optimiertes SVG-Bild
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie
    Neu
    Zeichnungen
    Optimiertes SVG-Bild
    .
  3. Doppelklicken Sie auf
    MainWindow (type)
    .
  4. Doppelklicken Sie auf das leere Bild
    Image placeholder
    auf dem Erstellungsbereich.
  5. Wählen Sie
    Datei(en) importieren
    und unter
    Datei(en) importieren
    die zu importierende Datei aus und wählen Sie dann
    Auswählen
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal