Rolle umbenennen

Benennen Sie eine Rolle um, um den Namen der Rolle zu ändern, der die Benutzer zugewiesen sind. Benennen Sie zum Beispiel eine Supervisor-Rolle in Manager-Rolle um. Sie können nur eine Rolle auf einmal umbenennen.
Benennen Sie eine Rolle entweder von der Dashboard-Seite oder von der
Projektansicht
aus um.
  1. Entweder:
    • Wählen Sie
      Dashboardseite öffnen
      und dann
      Benutzer und Gruppen verwalten
      aus.
    • Erweitern Sie in
      Projektansicht
      die Optionen
      Sicherheit
      und
      Rollen
      .
  2. Klicken Sie unter
    Rollen
    mit der rechten Maustaste auf die Rolle, die Sie umbenennen möchten.
  3. Wählen Sie
    Umbenennen
    und geben Sie einen neuen Namen für die Rolle ein.
    Um eine Rolle von
    Projektansicht
    aus umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rolle, wählen Sie
    Umbenennen
    und geben Sie dann den neuen Namen ein.
Die Rolle wird auf der Dashboard-Seite und in
Projektansicht
umbenannt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal