Lösung für den Import der Benutzeroberfläche ausarbeiten
Mithilfe der OPC UA-Kommunikation können Sie die Benutzeroberfläche aus einem anderen Projekt importieren und die Werte der ausgewählten Variablen anzeigen.
Anwendungsbeispiel (Server und Client)

TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ImportUI.zipVoraussetzungen
- Erstellen Sie ein Server-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
- Erstellen Sie ein Client-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt erstellen.
TIPP:
Das Client-Projekt importiert Daten aus dem Server-Projekt.
- So arbeiten Sie das Serverprojekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
- So arbeiten Sie das Client-Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Anwendungsentwurfbeispiel (Server und Client)

Wählen Sie
, um Server- und Client-Projekte mithilfe des Client-Emulators auszuführen, um Ihr Projekt zu testen. Um die Projekte auf einem Remote-Client auszuführen, wählen Sie Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben