OPC UA-Server hinzufügen

Konfigurieren Sie einen OPC UA-Server durch Hinzufügen des OPC-UA-Serverobjekts zum Projekt und Bearbeitung der Eigenschaften des Servers.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    OPC UA
    und wählen Sie
    Neu
    OPC UA-Server
    aus.
  2. Konfigurieren Sie in
    Eigenschaften
    den OPC UA-Server.
    • Endpunkt-URL
      . Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
    • Maximale Anzahl an Verbindungen
      . Maximale Anzahl an OPC UA-Clients, die sich mit dem OPC UA-Server verbinden können.
    • Knotenpfad in den NodeIds verwenden
      . Veröffentlicht Knoten mit IDs, die den Knotenpfad im Format
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      anzeigen. Beispiel:
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
      .
    • Abtastintervall
      . Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ablesungen der Feldvariablen durch den OPC UA-Server.
    • Maximale Array-Länge
      . Die maximale Anzahl von Elementen in einem Array.
    • Mindestsicherheitsmodus für Meldungen
      :
      • Keine
        . Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
      • Signatur
        . Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
      • Signatur und Verschlüsselung
        . Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
    • Mindestsicherheitsrichtlinie
      :
      • Keine
        . Der OPC UA-Server erfordert keine bestimmte Sicherheitsrichtlinie.
      • Basic256Sha256
        . Der OPC UA-Server erfordert diese oder eine noch sicherere Sicherheitsrichtlinie.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Der OPC UA-Server erfordert diese oder eine noch sicherere Sicherheitsrichtlinie.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Der OPC UA-Server erfordert diese Sicherheitsrichtlinie.
    • Server-Zertifikatdatei
      . Die öffentliche
      DER
      -Zertifikatdatei des OPC UA-Servers (X509v3).
      TIPP:
      Die Server-Zertifikatdatei muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      befinden.
      Falls angegeben, muss auch der private Schlüssel angegeben werden. Wenn kein Server angegeben ist, wird er automatisch zur Laufzeit im Ordner
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      generiert.
    • Private Schlüsseldatei des Servers
      . Die private
      PEM
      -Schlüsseldatei des OPC UA-Servers mit ASCII-Base64-Codierung.
      TIPP:
      Die private Schlüsseldatei des Servers muss sich im Ordner
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      befinden.
      Falls angegeben, muss auch das Zertifikat angegeben werden. Falls nicht angegeben, wird es automatisch zur Laufzeit im Ordner
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      generiert.
    • Produkt-URI
      . Die URI, die die Software global identifiziert.
    • Produktname
      . Der Name der Software.
    • Herstellername
      . Der Name des Softwareherstellers.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Zu veröffentlichende Knoten
    die Option
    Add
    aus.
    Eine Konfiguration der zu veröffentlichenden Knoten wird unter
    Zu veröffentlichende Knoten
    angezeigt.
    WICHTIG: Jeder veröffentlichende Knoten veröffentlicht immer untergeordnete Knoten.
  4. In
    Konfiguration
    #
    :
    • Fügen Sie einen Knoten hinzu. Wählen Sie neben
      Knoten
      die Option
      Add
      aus und konfigurieren Sie den Knoten durch Bearbeitung seiner Eigenschaften. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf.
    • Fügen Sie neben
      Benutzer
      einen Benutzer hinzu, wählen Sie
      Add
      aus und konfigurieren Sie den Benutzer. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf.
      WICHTIG: Wenn Sie statt des gesamten Projekts nur bestimmte Knoten verfügbar machen möchten, müssen Sie mindestens einen Benutzer angeben. Der Benutzer kann der Standbenutzer „Anonym“ sein.
    • Um Unternehmenslogikknoten für OPC UA-Clients verfügbar zu machen, setzen Sie
      PublishDynamicConfigurationNodes
      auf
      Wahr
      .
      Die Unternehmenslogikknoten umfassen dynamische Links oder verknüpfte Variablen, Konverter und Ereignishandler oder mit dem Ereignis verknüpfte Methoden.
  5. Wiederholen Sie bei Bedarf 3 bis 4.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal