Firewall für einen OPC UA-Server konfigurieren

Wenn eine Anwendung einen unter Windows® laufenden OPC UA-Server hat, öffnen Sie den in der Eigenschaft
Endpunkt-URL des Servers
des OPC UA-Servers angegebenen Port.
Voraussetzungen
  • So konfigurieren Sie eine Firewall für einen OPC UA-Server
  • Wenn Sie ein Projekt mit dem OPC UA-Serverobjekt ausführen, akzeptieren Sie die Anfragen zur Konfiguration einer Firewallregel, wenn diese eingeblendet werden.
Die
Laufzeit
-Firewallregel wurde erstellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal